工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 支持:
我最近使用 TPS54340B-Q1进行了设计、详情如下:
Vin=12-18V、Vout=4.0V、IOUT=2.5A 最大值、Tamb=60'C、Freq=918KHz。 根据数据表中的计算结果、我将补偿组件替换为29Khz 的交叉频率。 现在 OP-Val 显示正确的交叉频率。 但是、在替换补偿组件后、波特图仿真不会显示这些值。
您能检查一下吗? 如果有电子邮件 ID、我可以分享该设计。
此致、
Jagdish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 支持:
我最近使用 TPS54340B-Q1进行了设计、详情如下:
Vin=12-18V、Vout=4.0V、IOUT=2.5A 最大值、Tamb=60'C、Freq=918KHz。 根据数据表中的计算结果、我将补偿组件替换为29Khz 的交叉频率。 现在 OP-Val 显示正确的交叉频率。 但是、在替换补偿组件后、波特图仿真不会显示这些值。
您能检查一下吗? 如果有电子邮件 ID、我可以分享该设计。
此致、
Jagdish
您好 Jagdish、
您能否使用"与公众共享"选项共享您的设计? 如果您可以共享设计、我们可以检查您是否遇到了以下3个问题中的任何一个。
opvals 和 bode plot sim 可能不匹配的一些原因:
此致、
模块
您好 Jagdish、
仿真波特图与 Opval 波特图之间的差异似乎是由于编辑了 Rload (20欧姆)。
如果您手动将负载电阻更改为20欧姆、您能告诉我们吗?
注意: 原理图中对输入源和 Rload 所做的任何更改都不会影响值。 因此,我们可能会观察到差异。
我对原理图进行了以下更改(下面是公共设计 FYR):
HTTPS:/webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D9FCFEA65079651C
" title="WEBENCH 共享设计">webench.ti.com/.../SDP.cgi1. COUT:生产容量、总降额容量和降额容量分别为52uF 和1
谢谢、此致、
Harish
您好 Jagdish、
您可以在以下链接中尝试吗?
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D9FCFEA65079651C
是的、我们应该相应地更新 Opval 中的 Vin 和 Iout =(Vout / Rload)、然后单击重新计算。
但与 SPICE 仿真相比、Opval 的穿越频率和相位裕度没有太大变化。 我们建议使用 SPICE 仿真作为参考、尤其是对于 Iout 较低的情况、因为它考虑 DCM 模式。
这是因为该器件的值不考虑 DCM 模式、因此对于较低的负载而言不是很精确。
供参考-从下图中可以看出、功率级增益随着 Iout 降低而增加、但由于增益带宽积几乎是恒定的、因此整体交叉不会受到影响。
谢谢、此致、
Harish