This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54540:IC ThetaJA 有效

Guru**** 2551930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687238/webench-tools-tps54540-ic-thetaja-effective

器件型号:TPS54540

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们的客户将通过 WEBENCH 对热情况进行仿真。 结果如下、

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=207497::power::hamamoto-k@clv.macnica.co.jp

在上述结果中,热阻为26摄氏度/瓦(ICthetaJA 有效),但数据表中的 thetaJA 如下所示。

(ThetaJA 为42°C/W。)

(我理解 WEBENCH 中的 thetaJA 是根据(59.6C-25C)/1.33W 计算得出的。)

有何区别?

如果 Ta 为104C、我们如何估算结温? (ThetaJA=26C? 或42C?。 如果是42C,Tj 将超过绝对最大值)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我们无法打开上述共享链接。

    请向我们发送正确的链接、以便我们了解您提到的确切问题。

    下图描述了共享设计的步骤。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kiran - San、

    感谢您的快速回复。

    这是一个公共链接、
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    如果您无法链接上述设计、请告诉我。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    感谢您的提问。 我们使用26°C/W 来更好地匹配 EVM 板布局。 我们使用了 EVM 板上的效率和结温测量结果、发现与数据非常匹配的有效 θ JA 约为26摄氏度/瓦 这就是为什么 thetaJA 值较低的原因。 如果您的电路板与 EVM 电路板非常相似、但电路板之间可能略有不同、我会使用26°C/W。 因此、对于较高的环境温度、很难准确估算结温是否会翻转并导致与热关断相关的问题。 唯一的方法是构建测试板并查看是否存在热问题。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amod-San:

    谢谢你。

    此致、
    本志本