This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:仿真结果很奇怪

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686953/webench-tools-lm3478-simulation-result-is-strange

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我将 LM3478的以下参数放在 webench 工具中。

输入:6V - 8.4V

输出 :19V/1A

作为稳态仿真、我获得了以下结果。

输出电平是奇怪的。

我认为 LM3478可以支持我们的输入/输出要求。

请您查看此内容吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我们正在研究此问题、并将很快就此问题与您联系。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    此问题现已解决、最新更新将在下一版本的 TI.com 上提供。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速回复。
    下一个版本是何时发布的?

    我会告诉客户器件在以下情况下是如何工作的。

    输入:6V - 8.4V
    输出:19V/1A

    LM3478至少可以支持这种情况吗?

    贝斯特此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的下一个版本将于2018年5月11日发布。

    是的、器件 LM3478将支持上述输入输出条件。

    供参考以下稳态输入结果:6V - 8.4V,输出:19V/1A。

    谢谢、

    Kiran Kumar