请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我将 LM3478的以下参数放在 webench 工具中。
输入:6V - 8.4V
输出 :19V/1A
作为稳态仿真、我获得了以下结果。
输出电平是奇怪的。
我认为 LM3478可以支持我们的输入/输出要求。
请您查看此内容吗?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.