This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL081:Eagle Simulation 问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672672/tina-spice-tl081-eagle-simulation-problems

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 Eagle 上的 ngspice 仿真来使用该模型模拟简单的运算放大器电路。 这是因为 pspice 模型仅适用于交流电路、所以输出完全是意料之外的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    运算放大器模型应适用于交流、直流和瞬态仿真。

    您能否找到  您要仿真的电路原理图?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

    SPICE 设置列表。

    * TL081运算放大器"精简模型" SUBCIRCUIT
    *使用于89年6月16日13:08时发布的零件版本4.01创建
    *(REV N/A)电源电压:+/-15V
    *连接:同相输入
    *|反相输入
    *||正电源
    *||||负电源
    *|||||输出
    *|||||
    SUBCKT TL081 1 2 3 4 5 6 7
    *
    C1 11 12 3.498E-12
    C2 6 7 15.00E-12
    DC 5 53 DX
    DE 54 5 DX
    DLP 90 91 DX
    DLN 92 90 DX
    DP 4 3 DX
    EGND 99 0 Poly (2)(3、0)(4、0) 0 .5 .5
    FB 7 99 Poly (5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6
    GA 6 0 11 12 282.8E-6
    GCM 0 6 10 99 8.942E-9
    ISS 3 10 DC 195.0E-6
    HLIM 90 0 VLIM 1K
    J1 11 2 10 JX
    J2 12 1 10 JX
    R2 6 9 100.0E3
    RD1 4 11 3.536E3
    RD2 4 12 3.536E3
    RO1 8 5 150
    RO2 7 99 150
    RP 3 4 2.143E3
    RSS 10 99 1.026E6
    VB 9 0 DC 0
    VC 3 53 DC 2.200
    Ve 54 4 DC 2.200
    VLIM 7 8 DC 0
    VLP 91 0 DC 25
    VLN 0 92 DC 25
    .MODEL DX D (IS = 800.0E-18)
    .model JX PJF (is = 15.00E-12 beta = 270.1E-6 VTO=1)
    .end

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Eduardo。
    我收到一条您单击"已解决"按钮的消息。
    您的问题是否已解决或您仍有疑问?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使它正常工作。 感谢 John 的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您能够弄清楚如何使该 TL081器件进行仿真。 我想知道你是怎么做的,因为我 在鹰上模拟它也有困难?