主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用 Eagle 上的 ngspice 仿真来使用该模型模拟简单的运算放大器电路。 这是因为 pspice 模型仅适用于交流电路、所以输出完全是意料之外的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图。
SPICE 设置列表。
* TL081运算放大器"精简模型" SUBCIRCUIT
*使用于89年6月16日13:08时发布的零件版本4.01创建
*(REV N/A)电源电压:+/-15V
*连接:同相输入
*|反相输入
*||正电源
*||||负电源
*|||||输出
*|||||
SUBCKT TL081 1 2 3 4 5 6 7
*
C1 11 12 3.498E-12
C2 6 7 15.00E-12
DC 5 53 DX
DE 54 5 DX
DLP 90 91 DX
DLN 92 90 DX
DP 4 3 DX
EGND 99 0 Poly (2)(3、0)(4、0) 0 .5 .5
FB 7 99 Poly (5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6
GA 6 0 11 12 282.8E-6
GCM 0 6 10 99 8.942E-9
ISS 3 10 DC 195.0E-6
HLIM 90 0 VLIM 1K
J1 11 2 10 JX
J2 12 1 10 JX
R2 6 9 100.0E3
RD1 4 11 3.536E3
RD2 4 12 3.536E3
RO1 8 5 150
RO2 7 99 150
RP 3 4 2.143E3
RSS 10 99 1.026E6
VB 9 0 DC 0
VC 3 53 DC 2.200
Ve 54 4 DC 2.200
VLIM 7 8 DC 0
VLP 91 0 DC 25
VLN 0 92 DC 25
.MODEL DX D (IS = 800.0E-18)
.model JX PJF (is = 15.00E-12 beta = 270.1E-6 VTO=1)
.end