请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01495 如何更改/修整输出电压? 我是否正确地理解了必须更改变压器比才能在 LLC 电路中进行大电压调整、然后使用 R35进行小幅调整? 这是否意味着 LLC 控制器仅进行固定电压转换(390->24)、而改变390伏也会改变 Vout? 我正在设计一个电源、根据应用需要具有6个不同的输出电压。 如果我可以使用相同的设计、只需更改几 个电阻即可更改输出电压、那将是极好的。 更换变压器更具挑战性。