This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:更改和修整输出电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676565/tida-01495-changing-and-trimming-output-voltages

器件型号:TIDA-01495

如何更改/修整输出电压? 我是否正确地理解了必须更改变压器比才能在 LLC 电路中进行大电压调整、然后使用 R35进行小幅调整? 这是否意味着 LLC 控制器仅进行固定电压转换(390->24)、而改变390伏也会改变 Vout? 我正在设计一个电源、根据应用需要具有6个不同的输出电压。 如果我可以使用相同的设计、只需更改几 个电阻即可更改输出电压、那将是极好的。 更换变压器更具挑战性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    当 LLC 电路的输入电压(即400V 直流总线)在300V 至420V 直流之间变化时、LLC 电路尝试保持24V 的固定输出电压。 LLC 控制器不执行固定电压转换。 为了将输出电压从24V 变化、您需要调整 R50电阻器。 如果您所需的输出电压不在20V 至28V 范围内、则需要更改 LLC 变压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、这现在是有道理的。 那么、一般而言、我可以进行+/- 4伏的调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它通常取决于 LLC 谐振回路组件。 在该设计中、您可以轻松调节 A+/-4V。