请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMH6629工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在尝试仿真简单电路时、我注意到一些奇怪的事情
-配置为简单同相模式的 LMH6629显示了增益为2时的负输出。 按照 数据表中的图示、对于10mV/50kHz 的交流信号、无法获得增益为2的结果。 我在这里出了什么问题? PL 请参见随附的
-我正在尝试使用电流反馈放大器(如所附图片所示)来实现全波交流信号整流(实际上是来自功率级的双极电流-因此是宽带信号)。 但无法找到输出将禁用负值的 CFA 模型。 这允许单极输出、因此当交流输入为+时、它提供+输出、基于此原理的整流器显然能够提供宽带低电平交流信号整流。 TINA-TI 中的等效模型是什么?
我们非常感谢您的任何帮助。