This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:lmh6629 &其它

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676501/tina-spice-lmh6629-others

主题中讨论的其他器件:TINA-TILMH6629

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在尝试仿真简单电路时、我注意到一些奇怪的事情

-配置为简单同相模式的 LMH6629显示了增益为2时的负输出。 按照 数据表中的图示、对于10mV/50kHz 的交流信号、无法获得增益为2的结果。  我在这里出了什么问题? PL 请参见随附的

-我正在尝试使用电流反馈放大器(如所附图片所示)来实现全波交流信号整流(实际上是来自功率级的双极电流-因此是宽带信号)。 但无法找到输出将禁用负值的 CFA 模型。 这允许单极输出、因此当交流输入为+时、它提供+输出、基于此原理的整流器显然能够提供宽带低电平交流信号整流。 TINA-TI 中的等效模型是什么?

我们非常感谢您的任何帮助。

e2e.ti.com/.../precision_5F00_rectifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    LMH6629是一款速度非常快的器件、因此它可能对增益设置电阻器的选择比较敏感。
    我尝试将电阻器减小到1k、这似乎有所帮助。 请尝试一下、并告诉我它是否可以解决问题。
    此致、
    John