请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我们的客户尝试使用 TINA-TI 评估 LM358PW。
他们询问了 LM358或 LM358/101的正确型号、以及为什么该行为与 LM358和 LM358/101不同。
在 TINA-TI 中、我们可以看到两者
" LM358 |德州仪器" 和
" LM358/101 |德州仪器"
从 "spice macro"选项卡-"opamp"。
他们和我尝试了客户电路的仿真、结果相同。
LM358具有很大的变化点 ie2e.ti.com/.../LM358.TSCe2e.ti.com/.../LM358_5F00_101.TSCn相位频率性能、但 LM358没有变化。
我随附了两个.tsc 文件、请检查它们、并向我们提供您的建议。
谢谢、此致、
HIRO