This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:webench 线圈设计器

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/675548/webench-tools-webench-coil-designer

主题中讨论的其他器件:LDC0851

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

第一个是线圈中的电流

其次,铜厚度的减少似乎增加了电流,直流电阻增加了,电流增加了。  

请您解释原因

谢谢 Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    工具报告的电流是流经线圈的电流。 这是驱动到线圈中的电流信号。 只要传感器电感高于最小值、电压就固定(例如、LDC0851为1.8V、LDC1000为4V 等)。

    因此、铜越薄、直流电阻越高、电流越大。 这会增加器件电流消耗。

    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    电流取决于 LC 振荡电路的谐振阻抗(谐振频率下的阻抗) IRMS = Vrms / Zon振。 因此、随着线圈的串联电阻增加(铜厚度减少)、由于阻尼增加、谐振阻抗实际上会降低、因此流经 LC 振荡电路的电流会增加(对于固定的 rms 输入电压)。 例如、对于 LDC0851和默认线圈选择、我们得到的谐振阻抗= 14408.49欧姆。 如果我们假设 LC 驱动器的 Vp-p = 3.3V (最大电源电压),Vrm = Vp-p/(2*sqrt (2))= 1.167V,因此 IRMS = Vrm/Zon振= 1.167/14408.49 = 0.08mA (与工具中的情况相同)。

    为了说明串联电阻的谐振阻抗变化、以下示例显示了电感器串联电阻变化时并联 LC 振荡电路的阻抗曲线图(L = 5.35uH、C = 68pF、R = 4.54欧姆、5.46欧姆、7.7欧姆)。 您可以观察到、随着电阻增大、谐振阻抗减小。 (注意:这只是一个理想示例、显示了阻尼对谐振阻抗的影响-这些值可能与线圈设计器工具不完全匹配、因为 此示例 不包括线圈自谐振等附加寄生效应)。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具