工具/软件:WEBENCH设计工具
第一个是线圈中的电流
其次,铜厚度的减少似乎增加了电流,直流电阻增加了,电流增加了。
请您解释原因
谢谢 Sean
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sean、
电流取决于 LC 振荡电路的谐振阻抗(谐振频率下的阻抗) IRMS = Vrms / Zon振。 因此、随着线圈的串联电阻增加(铜厚度减少)、由于阻尼增加、谐振阻抗实际上会降低、因此流经 LC 振荡电路的电流会增加(对于固定的 rms 输入电压)。 例如、对于 LDC0851和默认线圈选择、我们得到的谐振阻抗= 14408.49欧姆。 如果我们假设 LC 驱动器的 Vp-p = 3.3V (最大电源电压),Vrm = Vp-p/(2*sqrt (2))= 1.167V,因此 IRMS = Vrm/Zon振= 1.167/14408.49 = 0.08mA (与工具中的情况相同)。
为了说明串联电阻的谐振阻抗变化、以下示例显示了电感器串联电阻变化时并联 LC 振荡电路的阻抗曲线图(L = 5.35uH、C = 68pF、R = 4.54欧姆、5.46欧姆、7.7欧姆)。 您可以观察到、随着电阻增大、谐振阻抗减小。 (注意:这只是一个理想示例、显示了阻尼对谐振阻抗的影响-这些值可能与线圈设计器工具不完全匹配、因为 此示例 不包括线圈自谐振等附加寄生效应)。
此致、
Srikanth Pam
在线设计工具