This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61089:TPS61089的 PSpice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674890/tina-spice-tps61089-pspice-model-for-tps61089

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 TPS61089将2.85V 输入转换为10V 40mA 输出、我需要使用 PSPICE 仿真电路。 有人可以为我提供 TPS61089的 PSPICE 模型吗?