请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用 TPS61089将2.85V 输入转换为10V 40mA 输出、我需要使用 PSPICE 仿真电路。 有人可以为我提供 TPS61089的 PSPICE 模型吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.