This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV761:输入偏置电流高于共模输入范围

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673575/tina-spice-lmv761-input-bias-current-above-common-mode-input-range

器件型号:LMV761
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用的是 TI 提供的 LMV761 Spice 模型、我在仿真中看到了一些我不理解的内容。 我的应用为器件使用5V 电源、并且我的情况是(+)输入在-03V 至3.8V 共模输入范围内、而(-)输入在1K 串联电阻的输入上变为5V。  仿真显示、当超过3.8V 共模输入电压时、LMV761输入偏置电流会大幅增加、并且看到1K 串联电阻器上的压降为1.15V、或者施加5V 偏置电流时、LMV761输入偏置电流会大幅增加。 这与 图4直接冲突。 数据 表的" 25°C 时的输入偏置与共模间的关系"。  

Spice 模型是否有问题。 我假设只要不超过电源电压、实际器件偏置电流就满足50pA 的限制。 是这样的。

谢谢、

Doran Akutagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doran、

    请提供您正在仿真的电路原理图吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Fuel_5F00_Flow_5F00_Sensor_5F00_Input_5F00_Schematic.pdfHiJohn。  这是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢多兰。
    我将根据您的描述查看模型的行为。
    我将在下周初之前提供一些反馈。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doran、

    您通常可以在网表文本标题中找到模型支持的规格和功能。
    LMV761模型页眉的一部分显示在下面。

    *此比较器型号具有:
    *低电平和高电平输出电压、静态电流随电源变化、
    *输入共模范围、输入失调电压、传播、延迟时间
    *过驱电压等于100mV、上升和下降时间的特性

    标头未将 IIB 作为支持的参数之一、因此该模型可能未设计为符合该规范。

    如您所述、正常运行的建议输入共模范围为0V 至 VCC-1.3V、因此5V 输入超出正常运行范围。 该模型通常不会设计为在该范围之外模仿器件。


    此致、
    John