请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV761 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用的是 TI 提供的 LMV761 Spice 模型、我在仿真中看到了一些我不理解的内容。 我的应用为器件使用5V 电源、并且我的情况是(+)输入在-03V 至3.8V 共模输入范围内、而(-)输入在1K 串联电阻的输入上变为5V。 仿真显示、当超过3.8V 共模输入电压时、LMV761输入偏置电流会大幅增加、并且看到1K 串联电阻器上的压降为1.15V、或者施加5V 偏置电流时、LMV761输入偏置电流会大幅增加。 这与 图4直接冲突。 数据 表的" 25°C 时的输入偏置与共模间的关系"。
Spice 模型是否有问题。 我假设只要不超过电源电压、实际器件偏置电流就满足50pA 的限制。 是这样的。
谢谢、
Doran Akutagawa