This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:查找3种汽车用 DCDC (3.5~40V 输入/5V 15A 输出;6~40V输入/5V 15A 输出;9~60V输入/5V~15A 输出)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672450/webench-tools-looking-for-3-kind-of-automotive-dcdcs-3-5-40v-in-5v-15a-out-6-40vin-5v-15a-out-9-60vin-5v-15a-out

主题中讨论的其他器件:LM5175-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

  我正在寻找3种 汽车用 DCDC 来实现3个设计目标:

  1.降压/升压:3.5~40V 输入/5V 15A 输出。 在12伏 车辆系统中;

  降压:6~40V 输入/5V 15A 输出。 在12伏 车辆系统中;

  降压: 9~60Vin / 5V~15A 输出。 在24V 车辆系统中。

或者、您是否有解决方案在上面的项目1、2前面制作一个简单的附加模块、以支持24V 车辆系统?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的关注。 我们将就此与专家联系、并让您了解适用于您的应用的最佳设计。

    此致、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您是否为我们找到了一些解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    很抱歉让您久等了。
    下面列出了可用于您的汽车应用的设计。

    降压:9~60Vin / 5V~15A out。 在24V 车辆系统中:TI 建议使用 LM5119-Q1
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    降压:6~40V 输入/5V 15A 输出。 在12V 车辆系统中:TI 建议使用 LM5119-Q1
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我们在 WEBENCH 工具中没有满足确切要求的降压/升压解决方案。 但是、对于3.5V-40V 输入电压、5Vo 输出电流为8A 的输出电流、我们建议您将 LM5175-Q1设计用于降压/升压输出。
    降压/升压:3.5~40V 输入/5V 8A 输出。 在12V 车辆系统中(8A)
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在3.5~40V 工作条件下、我认为我们可以使用预升压+降压解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    您可以使用 WEBENCH 电源设计器单路输出工具来确定预升压+降压解决方案各级的电压和电流要求、因为我们无法使用电源架构直接为此类解决方案推荐解决方案。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将进行检查。