请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5175-Q1工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在寻找3种 汽车用 DCDC 来实现3个设计目标:
1.降压/升压:3.5~40V 输入/5V 15A 输出。 在12伏 车辆系统中;
降压:6~40V 输入/5V 15A 输出。 在12伏 车辆系统中;
降压: 9~60Vin / 5V~15A 输出。 在24V 车辆系统中。
或者、您是否有解决方案在上面的项目1、2前面制作一个简单的附加模块、以支持24V 车辆系统?
非常感谢。