This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA4188:即使是使用 OPA4188的简单电路也存在收敛问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA4188, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673457/tina-spice-opa4188-convergence-issues-with-even-simple-circuits-using-opa4188

器件型号:OPA4188
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA188

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在甚至是简单电路中使用此模型时遇到收敛问题,例如具有单位增益的简单反相放大器(RF= 20K、Rin = 20K、OA (+)输入到 god = 10K、LOAD = 100K。 我正在运行+/- 12V 电源的 OA。

我能够通过改变负载电阻使此电路在直流和瞬态分析中收敛-将其降低到10K。

我还将电源电压从+/-12伏增加到了+/-15伏

我在转换时采用了这个简单的电路、并将输入电阻器从一个单电阻器更改为两个值稍有不同的串联电阻器、它不再收敛。

OPA4188模型本身是否难以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    OPA4188仿真模型是一个复杂模型、也是我们称为 Green-Lis 模型的早期版本。 早期版本 可能会在某些条件下以及 某些 Spice 仿真器下带来转换挑战。

    OPA188仿真模型的更新版本正在开发中。 我们将该版本称为 OPA188_GLW 模型。 它仍然是测试版、但经过全面 测试 和修订后、它将取代当前网页上的 OPA4188模型。 请注意、我们将 OPA188模型用于单通道、双通道和四通道版本的产品。

    我将使用新的 OPA188_GLW β 模型向您发送 TINA Spice 电路。 您可以将其复制并粘贴到任何 TINA 电路中。  尝试一下、看看它是否 更容易为您收敛。 如果您仍有问题、请告知我们。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA188_5F00_GLW_5F00_Test_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TINA-TI Spice 中、我还不够熟练、无法了解如何整合从 TI 网站下载的模型。 我下载了它-它是我桌面上的一个解压缩文件夹、其中包含3个文件:OPA188.lib、OPA188.tld 和 OPA188.TSM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我下载了原理图:OPA188_GLW_Test_01.TSC。 我现在让它运行了。 谢谢。

    如果您能引导我简单地解释如何将此模型整合到 TINA-TI Spice 库中、我们将不胜感激
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的电路遇到了问题、OPA188模型的工作正常。 我正在进行单位阶跃响应分析、结果看起来是他们应该做的。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我很高兴听到 OPA188_GLW 型号为您提供了良好的性能。

    我们的 Webench 仿真模型团队通常会将新的仿真模型添加到 TINA 库中。 我自己也没有做到这一点。 当我获得新模型时、我最常做的是将其保存到计算机上的指定"新模型"文件夹中。 然后、当我需要使用它时、我只需使用 TINA 中的 Insert > Macro 函数。 然后、TINA 会让您提供文件位置信息、 模型 将出现在工作区中。

    WEBENCH 仿真模型 E2E 论坛上讨论了如何将仿真文件添加到库中。 这可能对您的问题有所帮助:

    最常见的情况是、我只需访问产品页面工具选项卡中提供的 xxxx.TSC TINA 电路文件、然后在 TINA 中将其打开。 然后、我只需单击模型的图标、然后将 其复制并粘贴到我正在处理的新电路中。

    在新的 TINA 电路中使用新的仿真模型后、我会将其保存到下一次。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 当我打开您随 Beta 模型提供的原理图时、它会自动将该原理图保存在 c 驱动器上。 我按照您描述的复制/粘贴方法将其保存到原理图中。 再说一次、它工作得很好、谢谢。