主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA188
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在甚至是简单电路中使用此模型时遇到收敛问题,例如具有单位增益的简单反相放大器(RF= 20K、Rin = 20K、OA (+)输入到 god = 10K、LOAD = 100K。 我正在运行+/- 12V 电源的 OA。
我能够通过改变负载电阻使此电路在直流和瞬态分析中收敛-将其降低到10K。
我还将电源电压从+/-12伏增加到了+/-15伏
我在转换时采用了这个简单的电路、并将输入电阻器从一个单电阻器更改为两个值稍有不同的串联电阻器、它不再收敛。
OPA4188模型本身是否难以使用?