This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683692/ti-rslk

我最近购买了 TI-RSLK、但将所有器件组装在一起时遇到了问题。 我查看了该课程、似乎没有关于如何组装该课程的说明。 是否有人可以向正确的方向指出我、或为我提供有关所有这些部件如何连接在一起的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Travis、感谢您对 TI- RSLK 的关注、本课程的设计使学生能够浏览每个模块和实验、学习和实验、然后将机器人系统放在一起。 如果您不打算使用模块中提供的实验、我们可以跟踪如何最好地组装机器人。 请向我们发送电子邮件至 rslk_support@list.ti.com、我们可以提供一些指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Element14上的 Ayesha 演示中听到了"焊接"一词吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    是的、准备电路板(电机驱动器、配电)以及准备传感器和电机以连接到机器人底盘时需要进行一些焊接。 如果您对此有疑问、请告知我们。
    谢谢
    Ayesha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayesha、

    不仅仅是一个问题。 如果教授/教师希望设备用于在电气工程环境之外教授机器人学、则焊接的需求可能会给您带来不便或更糟糕(危险)。

    我知道、每个讲师都将根据他们的确切教学目标、对这方面有自己的立场。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    是的、目前我们根据教育工作者的反馈、使用了"更多实践经验、构建和执行 Preps 工程"。
    感谢您的关注、您是否计划教授本课程、您打算将 RSLK 用于什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在评估替代方案、您的产品在几天前就受到了我的关注。 直到那时、我才知道它的存在。

    我熟悉几种替代方法、其中一种方法是教授中高中机器人课程、另一种方法是在大学课程中成为成人学生。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您需要任何帮助、请告知我们。

    谢谢

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayesha:

    将电源驱动器板与电机组装时、我几乎没有什么问题。 我目前使用的是<a href="">">www.pololu.com/.../pictures""> MSP432的以下模块设计:"358/www.pololu.com/product/mcu"</a>。

    我已经学习了 TI RSLK 学习模块,根据此 PDF 中提供的说明进行了焊接和连接<a href="">">www.ti.com/.../swrp152.pdf""> ti.com/cn/lit/ml/swrp152/swrp152.pdf" 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhivaker 您好!

    请告诉我们您的疑虑。

    我们可以提供一些有关焊接和组装建议的提示。  

    谢谢

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayesha、

    我已经在电源板和 MSP432之间进行了必要的建议连接、并且我已经将编码器对添加到电机端子、但遗憾的是我没有在编码器对的 M1和 M2端子上接收电压信号。 我只想让机箱以指定的速度正向运行。 那么、我已经编写了这个代码并执行了它。 但我发现电机没有旋转。 我还提供了以下代码。 请您查看并帮助我解决问题。

    void Motor_InitSimple (void){
    //初始化6条 GPIO 线路并将驱动器置于睡眠状态
    //立即返回
    //初始化 P1.6和 P1.7并使其输出

    P1->SEL0 &=~0x20;
    P1->SEL1 &=~0x20;
    P1->DIR |= 0x20;
    P2->SEL0 &=~0x20;
    P2->SEL1 &=~0x20;
    P2->DIR |= 0x20;
    P3->SEL0 &=~0x20;
    P3->SEL1 &=~0x20;
    P3->DIR |= 0x20;
    P3->OUT &=~0x20;



    void Motor_ForwardSimple (uint16_t Duty){
    //以 duty (100至9900)正向驱动两个电机

    P1->OUT &=~0x20;
    P3->OUT |= 0x20;
    uint16_t duty1=10000-占空比;
    while (1){
    P2->OUT |= 0x20;
    SysTK_Wait10ms (占空比);
    P2->OUT &=~0x20;
    SysTK_Wait10ms (duty1);



    int main (void){
    Clock_Init48MHz ();
    LaunchPad_Init();
    //Bump_Init();
    Motor_InitSimple();
    while (1){
    //暂停();//从 SW1或 SW2开始
    LaunchPad_Output (0x02);
    Motor_ForwardSimple (5000);







    谢谢、
    Dhivaker。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在对适用于 Element14的 TI-RSLK 进行试用、在下载的 tirslk_maze_1_00_01/tirslk_maze_1_00_00/datasheets 文件夹中发现有一个 PololuRomiChassisUsersGuide.pdf、用于描述套件的结构。

    此外、先前列出的 swrp152.pdf 链接似乎不起作用、但我能够找到基本套件结构指南。

    www.ti.com/.../swrp249.pdf

    不过、我不确定这在课程中的位置。

    作为电路板焊接的替代方案、我假设为每个连接提供接头而不是焊接接头、这可能是需要注意的问题。 但是、我认为、有抱负的工程师最好了解一些焊接技能、以了解他们将要求汇编器执行的操作。 但是、在某些情况下、他们可能需要创建测试装置、甚至是原型板、以便这些技能在某个时候变得很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、感谢你的反馈! 我们正积极改善建筑指引,并更清晰地指出在何处找到指引。 所提供的 Pololu 指南并未提供如何将其与 RSLK 接线配合使用的详细信息、因此您发现的另一个指南更有帮助。

    注意到未来的焊料密集度较低。