This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Webench 滤波器架构是否仍然有效?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673584/webench-tools-does-webench-filter-architect-still-work

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我搜索过论坛、有些人似乎仍在使用 Webench。  我无法将其加载到 Chrome 或 Firefox 中。  我已启用闪存、但是、我转到一个网页、其中显示:

WEBENCHRegistered设计器

要查看此页面、请确保安装了 Adobe Flash Player 10.2.0或更高版本。 您可以选择以下选项:

Get Adobe Flash player

  正在加载 WEBENCHRegistered应用程序,请稍候。

但它从不加载。

TI 为什么不说明如何调用他们在应用手册中引用的此工具?

感谢您的任何建议。

-mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请安装最新的 Adobe Flash Player 版本10.2.0或更高版本。 要进行安装、请转到并单击如下所示的"获取 Adobe Flash Player"、安装最新版本。  

    现在、您可以调用该工具。

    如果您有任何疑问、请告诉我?

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我发现它在我的旧 Internet Explorer 下工作正常。 对于 Chrome、我下载了最新版本、出于某种原因、即使全局启用、也必须允许网站使用闪存。

    再次感谢、
    -mark