请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我搜索过论坛、有些人似乎仍在使用 Webench。 我无法将其加载到 Chrome 或 Firefox 中。 我已启用闪存、但是、我转到一个网页、其中显示:
WEBENCH
设计器
要查看此页面、请确保安装了 Adobe Flash Player 10.2.0或更高版本。 您可以选择以下选项:
- 适用于 Chrome 版本53或更高版本。 请按照此 说明启用 Flash 播放器
- 适用于 Firefox 48或更高版本。 请按照此 说明启用 Flash 播放器
- 在 (1024x768)或更高版本上试用我们适用于平板电脑(iPad)的全新 WEBENCH HTML5 Power Tool
- 或单击 此处 尝试 移动 WEBENCH On (800x640)
- 或者、您也可以通过单击下面的图标下载闪存
正在加载 WEBENCH
应用程序,请稍候。
但它从不加载。
TI 为什么不说明如何调用他们在应用手册中引用的此工具?
感谢您的任何建议。
-mark