This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53667:仿真误差和模型上的额外引脚

Guru**** 2551850 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53667, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683569/tina-spice-tps53667-simulation-error-and-extra-pins-on-model

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件:Tina-TICSD95490Q5MCCSD

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

因此、如果我要将 TPS53667设置为与 CSD95490Q5MC 配合使用、是否有示例说明如何实现该操作?  我是否需要在应用中不使用 CLK 引脚的情况下运行该模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kerry
    只有当您想动态更改 VOUT 并使用 CMDDATA0_7引脚传递电压值时、才需要 CLK 引脚、并且在 CLK 被置为有效时将采用该引脚。 尽管 CMDDATA 并不存在于 IC 上、但它用于表示是否通过串行接口馈送 VOUT hexa 值以更新 VOUT 目标值的情况。 您只需将 CLK 连接到 GND、此操作将不会被激活。
    谢谢
    Ranjani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将 CLK 引脚接地、但在运行仿真时仍然会出现错误。 错误是行为源中请求的"U1:_U9_U20:GQ:未知电路节点:"NC_08"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kerry

    您能告诉我您在哪个仿真器中运行该模型吗?您能否与我分享您的原理图?

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '正在运行.tran 1m 启动。  我使用的是 LTSpice XVII  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerry

    您是否对 TPS53667和 CSD FET 器件使用加密模型或未加密模型? 这两种仿真都在 PSPICE 的产品文件夹中进行了加密、因此除非您使用未加密模型、否则无法将其直接导入到任何其他基于 SPICE 的仿真器中。 您需要联系当地的销售代表以申请未加密模型。

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用我从 Russell 获得的未加密模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试简化原理图并对单个器件建模、但仍有错误。 几位经验丰富的设计人员查看了此处的原理图、说他们找不到任何错误(SIM 错误除外)。 我认为该设计在很大程度上是数据表显示的、因此我不知道它为什么不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kerry
    查看内部模型、U1._U9_U20:GQ 在内部用作驱动 SRLATCH 的电流源、并且应使用从.lib 文件中的定义获取的内部二极管来钳制节点。 我不确定 LTSPICE 是否需要在 SRLATCH 中本地定义该二极管、这将允许节点处于可接受的电压值内。 值得一试 我会将文件重新发送给 Russell、您可以告诉我这是否有助于解决您的问题。
    谢谢
    Ranjani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我加载了新的.lib 文件、并且在运行仿真时仍然会出现错误。  错误为 U1:_U9_U20:1:e_abmgate1:unknow 电路节点。 行为来源中请求的"NC_16"   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kerry

    我尝试在 PSPICE 模型中探测更多的节点、找不到可能导致问题的任何东西、很遗憾、由于我们不支持外部仿真器、无法检查 LTSPICE 中的每个内部节点。 下面给出了 PSPICE 中的设置和仿真、如果您可以尝试匹配测试用例、甚至在同一工具中运行、这会很有帮助。

    OrCAD 中的测试设置: