请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00626 Thread 中讨论的其他器件:LMX2592、
尊敬的、
我一直致力于 TIDA-00626的参考设计。 它有一个 LED D1通过330欧姆电阻连接到 LMX2592的 MUXout 引脚。 我想知道、LED 会在何时发光以及 LED 会给出什么指示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的、
我一直致力于 TIDA-00626的参考设计。 它有一个 LED D1通过330欧姆电阻连接到 LMX2592的 MUXout 引脚。 我想知道、LED 会在何时发光以及 LED 会给出什么指示