This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:LED D1何时亮起或闪烁的重要性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, TIDA-00626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673144/tida-00626-importance-of-led-d1-when-will-the-led-glow-or-blink

器件型号:TIDA-00626
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592

尊敬的、

我一直致力于 TIDA-00626的参考设计。 它有一个 LED D1通过330欧姆电阻连接到 LMX2592的 MUXout 引脚。 我想知道、LED 会在何时发光以及 LED 会给出什么指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    MUXout 引脚可配置为 PLL 锁定检测指示器或 SDO 回读操作。   当 MUXOUT_SEL = 1且 LD_EN = 1配置时、LED D1连接到 MUXout 引脚以指示 PLL 锁定。  当 LMX2592 PLL 锁定时、LED D1将亮起。

    有关 更多详细信息、请参阅 LMX2592数据表中的第17页、了解锁定检测操作。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal