This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4222:开环的增益/相位响应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672873/tina-spice-ths4222-gain-phase-response-of-open-loop

器件型号:THS4222
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在使用 THS4222、我正在尝试仿真运算放大器的 TINA 中的开环增益。 下面是电路

当我进行仿真时、我没有获得数据表中提到的图。 相位裕度不会增加到0dB 以上。 下面是获得的相位和增益裕度图

如果我错了、请纠正我的问题。 如何测量运算放大器的开环增益、我计划将其用作40MHz 和48MHz 信号的缓冲器。 我如何测量缓冲器电路的稳定性。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHILNATHENTH,

    我想您上面的图是朝这个方向发展的。 将您的频率扫描扩展到80MHz 以上。 将其扩展至1GHz、您将看到大约133Mhz 的 f0dB 和55度左右仿真的相位裕度。

    Herman