请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4222 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我正在使用 THS4222、我正在尝试仿真运算放大器的 TINA 中的开环增益。 下面是电路
当我进行仿真时、我没有获得数据表中提到的图。 相位裕度不会增加到0dB 以上。 下面是获得的相位和增益裕度图
如果我错了、请纠正我的问题。 如何测量运算放大器的开环增益、我计划将其用作40MHz 和48MHz 信号的缓冲器。 我如何测量缓冲器电路的稳定性。
提前感谢。