请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
下午好、我的客户正在考虑将 LM3488用于其5V 输入、24V 输出的2A 升压转换器。
使用工具 E-sim 功能、Vout 波形看起来像(即使在24V 时也不是如此):
这里发生什么事了?
谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
~John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.