This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3488:e-SIM 奇怪的输出电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672634/webench-tools-lm3488-e-sim-strange-vout

器件型号:LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

下午好、我的客户正在考虑将 LM3488用于其5V 输入、24V 输出的2A 升压转换器。

使用工具 E-sim 功能、Vout 波形看起来像(即使在24V 时也不是如此):

这里发生什么事了?

谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我也能够重现此问题。 仿真的停止太小似乎是一个问题。 我将要求团队中的某个人来看看这一点。 感谢您的报告。

    同时、要获得至少启动和稳态波形的权变措施之一是单击"Sim"选项卡内原理图上方的"Edit"按钮。 单击"Edit the design"并将"Simulation Parameters"中的"tstop"从5ms 更新为15ms 后、您应该能够看到最终的稳定波形。 以下是针对5V 输入电压、24V 输出电压、2A 输出电流的 LM3488默认设计:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    一旦您进入此设计并单击您想要观察的任何感兴趣波形、您可以使用"Past sims"按钮查看已运行的仿真。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    问题现已解决。 您将能够在下一个版本中看到最新的更改。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kiran 和 Amod!

    此致、

    ~John