请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00705 您好!
我已经根据 TIDA-00705参考 设计设计设计了定制板。 我使用了您在原理图中提供的相同器件。 我将使用您为此电路板提供的 TIDA-00705固件。
对电路板进行编程和校准后、它充当升压转换器(为电池充电)、但在关闭12V 端子时不充当反向转换器。 示波器显示、在关闭12V 电压时、DPWM 引脚上没有 PWM 信号。
您能否给我一些建议、让我在哪里查找错误以及(或)使用什么顺序的操作来进行搜索?
谢谢、
埃戈尔