This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00705:降压转换器有问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676707/tida-00705-problem-with-buck-converter

器件型号:TIDA-00705

您好!

我已经根据 TIDA-00705参考 设计设计设计了定制板。 我使用了您在原理图中提供的相同器件。 我将使用您为此电路板提供的 TIDA-00705固件。

对电路板进行编程和校准后、它充当升压转换器(为电池充电)、但在关闭12V 端子时不充当反向转换器。 示波器显示、在关闭12V 电压时、DPWM 引脚上没有 PWM 信号。

您能否给我一些建议、让我在哪里查找错误以及(或)使用什么顺序的操作来进行搜索?

谢谢、

埃戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egor、

    问题可能出在校准。 我将此问题再次发送给此设计的固件专家。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    我们还将很快更新最新固件、请在上传后尝试更新。

    此致、

    Bosheng