请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 主席先生,
我有几个问题。 设计中使用的冷启动机制电路。
1) 1)名称"冷启动"是否需要在低温下运行?
2) 2)使用了温度传感器 IC U10 - TMP300BIDBVT。 我们是否可以忽略电路的噪声? 它 在转换器控制中是否有任何实际意义?
谢谢
Swathika Rao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,
我有几个问题。 设计中使用的冷启动机制电路。
1) 1)名称"冷启动"是否需要在低温下运行?
2) 2)使用了温度传感器 IC U10 - TMP300BIDBVT。 我们是否可以忽略电路的噪声? 它 在转换器控制中是否有任何实际意义?
谢谢
Swathika Rao