This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:稳压器 冷启动机构

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677901/tida-00951-reg-cold-start-mechanism

器件型号:TIDA-00951

主席先生,

  我有几个问题。 设计中使用的冷启动机制电路。

  1) 1)名称"冷启动"是否需要在低温下运行?

  2) 2)使用了温度传感器 IC U10 - TMP300BIDBVT。 我们是否可以忽略电路的噪声? 它 在转换器控制中是否有任何实际意义?

谢谢

Swathika Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swathika、

    冷启动与温度无关。 这意味着、400V 直流总线完全放电并且转换器打开时会出现这种情况。 这可能会导致电池产生高电流。 为了避免这种情况、在400V 直流总线完全放电的情况下使用启动钳位电路。

    在正常工作条件下,这种情况非常严重,在大多数使用情况下,400V 直流总线被读作>250V 直流的充电。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    温度传感器呢?  

    Swathika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swathika、

    温度传感器用于 OTP 保护。 但您可以选择在设计中以不同的方式实现它。

    此致、
    RAM