This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00355:LLC 设计

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684211/tida-00355-llc-design

器件型号:TIDA-00355

您好!

根据 BOM (请参阅捕获1)和电路、Diagrama 变压器是一种集成变压器、但在设计指南中、您使用分离变压器和电感(请参阅捕获2)。 这是否意味着您对此评估板的所有 LLC 计算都不正确? 此外、Wurth Electronics 没有 BOM 中列出的具有器件型号的变压器。 请告诉我这个变压器的 tutns 比率。

Regads

LEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lev、

    很抱歉耽误您的回复-相关工程师已不在 TI 工作。
    我们需要单独计算谐振电感器值。 但是、根据 BOM 中提供的详细信息、这可作为集成变压器实现。 该器件可从 Wurth 获取;但是、它不是目录器件。 您需要联系他们以获取此信息。
    设计指南中给出的匝数比为5:1。

    此致、

    Salil