This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:双向直流/直流转换器

Guru**** 2549100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682875/tida-00951-bidirectional-dc-dc-converter

器件型号:TIDA-00951

你好

我正在尝试基于 TIDA-009551参考设计构建双向直流/直流转换器、以便在2.25KVA 在线版本中使用。

是否可以将此参考设计与36-240 V 电池配合使用?

为什么范围仅为36-60伏 电池??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayache、

    TIDA-00951设计用于(12-14节)锂离子/聚合物电池和4节铅酸电池。 这就是将输入电压电平限制为36-60V 的原因。

    话虽如此、如果我理解您的问题、您是否打算让电池电压在36V 至240V 之间变化?

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复  
    问题是、我们能否设计一个基于 TIDA-00951并具有不同电池电压36至240 VDC 的模型?
    增大电池电压会对效率产生什么影响?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayache、

    从技术上讲、您将能够开发一个可在36V 至240V 直流总线范围内运行的系统、但会对效率产生重大影响。

    您将需要选择额定 VDS 至少为400V 的 MOSFET。 此类 MOSFET 的 Rdson 过高、无法在36V 下传输2.5KW 功率。

    此致、
    RAM