请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 你好
我正在尝试基于 TIDA-009551参考设计构建双向直流/直流转换器、以便在2.25KVA 在线版本中使用。
是否可以将此参考设计与36-240 V 电池配合使用?
为什么范围仅为36-60伏 电池??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在尝试基于 TIDA-009551参考设计构建双向直流/直流转换器、以便在2.25KVA 在线版本中使用。
是否可以将此参考设计与36-240 V 电池配合使用?
为什么范围仅为36-60伏 电池??