This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01485:PAG 6中的拼写错误(CAP 2.3.1)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670887/tida-01485-typo-in-pag-6-cap-2-3-1

器件型号:TIDA-01485

电容2.3.1 PAG 6 第10排。

ADC 电压输入范围计算中有一个拼写错误。

"考虑到该值有10%的余量、建议的系统最大输入电压为

25.3×0.9 = 42.5。'

正确的值不是25.3、而是47.3V (这是先前计算的结果)。

此致、

 Michele Santucci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michele、您好、感谢您关注德州仪器的 TI 设计。 我们在 TIDA-01485设计设计指南中已提醒此设计的所有者注意您的发现。 我们将验证您的反馈、并在适用的情况下采取必要措施来纠正错误。 感谢您提供此反馈。

    此致、
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs