请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01485 电容2.3.1 PAG 6 第10排。
ADC 电压输入范围计算中有一个拼写错误。
"考虑到该值有10%的余量、建议的系统最大输入电压为
25.3×0.9 = 42.5。'
正确的值不是25.3、而是47.3V (这是先前计算的结果)。
此致、
Michele Santucci
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电容2.3.1 PAG 6 第10排。
ADC 电压输入范围计算中有一个拼写错误。
"考虑到该值有10%的余量、建议的系统最大输入电压为
25.3×0.9 = 42.5。'
正确的值不是25.3、而是47.3V (这是先前计算的结果)。
此致、
Michele Santucci