This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-00961
大家好、
在为 TIDA-00961提供的白皮书中、给出了 GaN 开关上 RMS 电流的公式。 我正在尝试在 PFC 设计中计算与 GaN 相比的 RMS 电流、它不是交错的。
因此、我采用给定的公式、使用电感器上的峰值电流(16A*sqrt (2))、该公式可得出4、62Arms。
然而、我的 Spice 计算结果是在 GaN 上产生~7A rms。
随附:我的 LTSPICE Modell。
有任何帮助吗?
此致、
Lukas
尊敬的 Lukas:
问题似乎在于、交错拓扑的方程式适用于非交错拓扑。 采用非交错式设计时、整个输入电流由单个电感器处理。 因此、设计指南中的公式6必须乘以2才能得到峰值电流。
我们将在设计公式中考虑最坏的情况。 因此仿真中的电流可能低于计算值。
此致、
Salil
您好 Salil、
感谢您的回答。 幸运的是、现在这个问题已经解决、使用的等式为:
快速开关:
i_rms=sqrt (D)* i_L_rms/sqrt (2)
I_avg= sqrt (D)* I_L_rm/pi
二极管
i_rms=sqrt (1-D)* i_L_rms/sqrt (2)
I_avg= sqrt (1-D)* I_L_rms/pi
其中、D ist 由 D=(U_DCL-U_IN_rms)/U_IN 给出的占空比
感谢你的帮助!
此致、Lukas