This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:无桥图腾柱非交错设计中 GaN 开关上的 RMS 电流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669427/tida-00961-rms-current-over-gan-switches-in-a-bridgeless-totem-pole-non-interleaved-design

器件型号:TIDA-00961

大家好、

在为 TIDA-00961提供的白皮书中、给出了 GaN 开关上 RMS 电流的公式。 我正在尝试在 PFC 设计中计算与 GaN 相比的 RMS 电流、它不是交错的。

因此、我采用给定的公式、使用电感器上的峰值电流(16A*sqrt (2))、该公式可得出4、62Arms。

然而、我的 Spice 计算结果是在 GaN 上产生~7A rms。

随附:我的 LTSPICE Modell。

有任何帮助吗?

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    问题似乎在于、交错拓扑的方程式适用于非交错拓扑。 采用非交错式设计时、整个输入电流由单个电感器处理。 因此、设计指南中的公式6必须乘以2才能得到峰值电流。

    我们将在设计公式中考虑最坏的情况。 因此仿真中的电流可能低于计算值。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您的回答。 幸运的是、现在这个问题已经解决、使用的等式为:

    快速开关:

    i_rms=sqrt (D)* i_L_rms/sqrt (2)

    I_avg= sqrt (D)* I_L_rm/pi

    二极管

    i_rms=sqrt (1-D)* i_L_rms/sqrt (2)

    I_avg= sqrt (1-D)* I_L_rms/pi

    其中、D ist 由 D=(U_DCL-U_IN_rms)/U_IN 给出的占空比

    感谢你的帮助!

    此致、Lukas