请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
webench 中的电源管理和要求是:-
VinMin = 12.0V
VinMax = 36.0V
Vout = 3.3V
Iout = 0.6A
隔离式输出
它显示了隔离式输出 LM5160ADNTR 的结果。 原理图中有一个变压器、它显示为定制器件型号、但没有给出具体要求。您能帮助我了解该变压器的具体要求吗? 我也尝试了替代组件、但找不到
谢谢你