This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160A:3.3V 输出

Guru**** 2545650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683007/webench-tools-lm5160a-3-3v-output

器件型号:LM5160A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

webench 中的电源管理和要求是:-   

VinMin = 12.0V
VinMax = 36.0V
Vout = 3.3V
Iout = 0.6A

隔离式输出

它显示了隔离式输出 LM5160ADNTR 的结果。 原理图中有一个变压器、它显示为定制器件型号、但没有给出具体要求。您能帮助我了解该变压器的具体要求吗? 我也尝试了替代组件、但找不到

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyyshu、

    问题现已解决。 您将能够看到为上述条件选择了变压器。
    更新后的设计将在下一个版本中显示在 TI.com 上。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看到设计中的变化时、我会看到它的变化。 或者它需要更长的时间。
    您能为该应用推荐任何替代变压器。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    更新将在本周结束时进行反映。

    您可以针对上述情况使用以下变压器。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    您为此提供的解决方案很好。但我没有找到任何适合此变压器的封装。 我要求制造商提供此信息、但他们不会回复我。 因此、您能帮助我摆脱这种情况、从而为 eagle.文件提供一些其他解决方案或相同的封装尺寸。 因为直到这个。 我不能再为自己的发展做了更多的事情。
    请帮帮我

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    产品发布出现延迟、因此更新未反映出来。  本周结束时将发布一个量产版本、之后您将能够查看这些更改。 请根据要求查找变压器的封装尺寸。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我尽力找到这种封装、但却无法找到。即使制造商也不会再回到这种封装中。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    如上面的屏幕截图所示、占用空间为80mm2。 由于更改尚未发布、您将无法在 TI.com 上查看更新。

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    请您与我们分享变压器的器件型号及其规格

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在 TI.com 上查看设计以了解变压器器件型号。

    谢谢、此致、
    阿图尔