请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25600 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我正在尝试使用 UCC25600示例 TINA 文件执行仿真(参考:"SLUM425")。
基本瞬态仿真工作正常、我没有理由怀疑这些结果。
但是、我对绘制整个电源的环路增益感兴趣。
如果不修改原理图、这是不可能的、因为定义了多个输入源、因此我用375V 电池替换了"VG1"、用12V 电池替换了"VG2"。
然后、我在"VOUT1"端子与 R19和 R20之间的结之间放置了一个电压发生器。 这允许在输出端注入输入电压、从而测量环路增益。
原理图如下所示:
当我运行仿真时、我遇到以下错误(其中 U2是 UCC25600组件的参考设计、我相信节点120和122是模型内部的):
UCC25600模型已加密、因此我无法自助...
请告知我应如何继续?
非常感谢、
Peter