This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC25600:无法执行"AC 传输特性"仿真

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669073/tina-spice-ucc25600-cannot-perform-ac-transfer-characteristic-simulation

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在尝试使用 UCC25600示例 TINA 文件执行仿真(参考:"SLUM425")。

基本瞬态仿真工作正常、我没有理由怀疑这些结果。

但是、我对绘制整个电源的环路增益感兴趣。

如果不修改原理图、这是不可能的、因为定义了多个输入源、因此我用375V 电池替换了"VG1"、用12V 电池替换了"VG2"。

然后、我在"VOUT1"端子与 R19和 R20之间的结之间放置了一个电压发生器。 这允许在输出端注入输入电压、从而测量环路增益。

原理图如下所示:

当我运行仿真时、我遇到以下错误(其中 U2是 UCC25600组件的参考设计、我相信节点120和122是模型内部的):

UCC25600模型已加密、因此我无法自助...

请告知我应如何继续?

非常感谢、


Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、您将无法使用瞬态模型进行交流分析。 有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答。

    e2e.ti.com/.../3123.differences-between-a-transient-and-an-average-model

    由于我们没有该器件的平均模型、因此我建议订购 EVM 来测试实际硬件上的环路响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    我目前无法进行实验室测试来确定环路响应...

    为器件生成平均模型的可行性有多大?

    此致、

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    目前、我们没有模板可用于为此拓扑创建平均模型、因此无法提供此模型。 最好的方法是在实验室中使用硬件对其进行测试、或将任何有关稳定性的特定问题发布到产品论坛。