This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC2801:VR2值

Guru**** 2541600 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2801, OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681503/tina-spice-ucc2801-vr2-value

器件型号:UCC2801
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA336

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

团队、

我的客户遇到以下问题:  

我下载了用于仿真 UCC2801PW 的 UCCx813-1A.lib 模型。  未受保护模型内的 VR2值丢失。  您能对此进行研究吗?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于 PSpice 和 TINA-TI (以及许多其他 SPICE 仿真器)、语法非常完美。 这意味着节点"uvlout"和节点"47"之间连接了0V 电源。 最后一个参数是可选的。 如果未指定、则假定默认为0V。 所以

    vr2 uvlout 47.

    等效于

    vr2 uvlout 47 0

    如果您在将其导入到其他仿真器时遇到问题、请在结尾添加显式0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    我在 UCCx813-1模型的 VR2行中添加了“0”。 它仍然不工作。 仿真的工作频率为8.85ms。 有什么想法吗?

    vr2 uvlout 47 0

    UCC2801或 UCCx813-1是否有交流模型?  我只能找到瞬态模型。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    客户似乎在模拟器中遇到收敛问题、因为它正在部分运行。 最好让他们在 TINA-TI 中尝试一下。 我们已经在 TINA-TI 中提供了可用作起点的工作原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回答。  我在 PSPICE 中试用了该模型、它工作正常。  但是、我们的团队必须使用 LTSPICE 进行仿真。  您能给我们一些关于如何在 LTSPICE 中融合该模型的提示吗?  您是否可以分享任何收敛技巧?

    谢谢。

    林大卫  

    david.y.lam@Honeywell.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型、也无法根据其 EULA 支持我们的模型。 我们与许多仿真器公司密切合作、以确保我们的模型可以在其仿真器中工作、但这通常是 TI 与仿真器制造商之间的密切合作。 遗憾的是、在本例中、情况会变得比您想象的复杂一些。

    由于模型在 Web 上未加密、因此可以选择在 LTSpice 论坛上发布您的查询、以查看它们是否可以响应您在 LTSpice 中的问题。

    很抱歉,我在这一具体问题上没有什么帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    UCCx318-1.lib 内部有一个 MOSFET 参数"VFB"、如下所示。 LTSPICE 和一些仿真器无法理解这一点。 您能建议一种缓解方法吗?

    SUBCKT Si7344DP 10 20 30
    * 端子:D G S
    M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
    Rd 10 1 3.51米
    RS 40 3 1.24米
    RG 20 2 0.7
    CGS 2 3 1.15n
    EGD 12 0 2 1 1
    VFB 14 0 0
    FFB 2 1 VFB 1
    CGD 13 14 1.40n
    R1 13 0 1.00
    D1 12 13 RLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1.00
    D2 15 0限制
    DSD 3 10 DSUB
    LS 30 40 2.50n
    .MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 VMAX=41.7k THETA=80.0m
    + ETA=2.00m VTO=1.50 KP=48
    .model DCGD (CJO=1.40n VJ=0.600 M=0.680
    .model DSUB D (IS = 58.1n N=1 RS=0.1 BV=20.0
    + CJO=743p VJ=0.38 M=0.25 TT=50n
    .MODEL DLIM D (IS = 100U)
    .end
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当然、我可以解释它将会发生什么。

    VFB 14 0 0
    FFB 2 1 VFB 1

    VFB 是节点14和0之间的0V 电压源
    FFB 是电流控制型电流源。 它测量流经由 VFB 定义的0V 电压源的电流、并在节点2和1之间反映相同的电流(增益为1 -该线路上的最后一项)

    LTPSpice 无法识别 VFB 术语、我会感到惊讶。 它是标准电压源。 在上一条消息中、您曾提到仿真一直运行到大约8ms。 这使我对 LTSpice 没有认识到这一要素(我认为是这样)有点怀疑。 您认为 VFB 有问题有什么原因吗?

    此外、这只是应用中的外部 FET。 如果您在应用中未使用此 FET、只需从库文件中删除该 FET 即可。

    但愿这有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    抱歉、我遇到另一个 LTSPICE 问题。 实际上、这是使用 VFB 参数的3级 MOSFET 模型、如下所示。 您是否有任何缓解措施建议? 谢谢。

    3级 PSpice 的*模型
    .MODEL PCH PMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.80e-10 CGSO=1.80e-10 CJ=7.199E-4 CJSW=3.40E-10
    +AF=1.05KF=1.0e-31 JS=4.0e-7 JSSW=3.0e-13 RSH=117 MJ=.47 MJSW=.16 VFB=-0.34 PHI=0.71 VTO=-.892
    +LD=12E-9 WD=43E-9 TPG=+1伽马=0.6)

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我无法在 UCCx813-1模型中找到此代码。 您能给我指 TI.com 上具有此代码的文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    实际上、它来自我在反馈路径中使用的 OPA336.lib。  该模型如下所示。

    .subckt OPA336 1 2 3 4 5
    *
    M61     4 64 55 PCH W=20U L=0.8U    M=1  
    M59     55 53 3 3 PCH W=15U L=5U    M=4  
    M55     55 60 51 GNDS NCH W=5U L=0.8U    M=1  
    M53     53 45 51 GNDS NCH W=5U L=0.8U    M=1  
    M57     53 53 3 3 PCH W=15U L=5U    M=2  
    C55     60 CP1P2 2P
    M67     55 55 67 3 PCH W=5U L=5U    M=1  
    M74     45 51 62 GNDS NCH W=5U L=1U    M=1  
    R67     3 67 RNW 200K
    R47     45 47 RPO2 2K
    ITAIL   3 23 DC 6U AC 0
    ITAIL2  27 4 DC 1.6U AC 0
    ITAIL3  51 4 DC 0.8U AC 0
    I60     3 60 DC 0.4U AC 0
    RGNDS   GNDS 4 0.01
    M24     29 1 23 3 PCH W=90U L=2U AD=2560p PD=3328U A=2688P PS=3494U M=1  
    M26     29 27 4 GNDS NCH W=500U L=2U AD=1142P PD=1670U A=1142P PS=1670U M=1  
    I20     4 DC 1U AC 0
    R20     3 20 1.2MEG
    M20     4 20 23 3 PCH W=5U L=2U    M=1  
    R32     25 1.2MEG
    R34     34 29 1.2 MEG
    I34     3 34 DC 1U AC 0
    I32     3 32 DC 1U AC 0
    V64     3 64 DC 1.8302
    V60     60 62 DC 1.0897
    V62     62 4 DC .8547
    M23     25 2 23 3 PCH W=90U L=2U AD=2560p PD=3328U A=2688P PS=3494U M=1  
    M47     43 43 3 3 PCH W=60U L=4U    M=1  
    M43     43 34 27 GNDS NCH W=4U L=4U    M=1  
    M45     45 32 27 GNDS NCH W=4U L=4U    M=1  
    M73     76 51 4 GNDS NCH W=5U L=0.8U    M=20  
    M25     25 27 4 GNDS NCH W=500U L=2U AD=1142P PD=1670U A=1142P PS=1670U M=1  
    M71     76 55 3 3 PCH W=20U L=0.8U    M=20  
    M49     45 43 3 3 PCH W=60U L=4U    M=1  
    RC1     44 76 RPO2 10K
    R76     76 5  RPO2 100
    CM1     29 44 CP1P2 200P
    C45     47 76 CP1P2 22P
    RC2     54 4 RPO2 10K
    CM2     25 54 CP1P2 200P
    *
    3级 PSpice 的*模型
    .MODEL PCH PMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.80e-10 CGSO=1.80e-10 CJ=7.199E-4 CJSW=3.40E-10
    +AF=1.05KF=1.0e-31 JS=4.0e-7 JSSW=3.0e-13 RSH=117 MJ=.47 MJSW=.16 VFB=-0.34 PHI=0.71 VTO=-.892
    +LD=12E-9 WD=43E-9 TPG=+1伽马=0.6)
    *
    .MODEL NCH NMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.55e-10 CGSO=1.55e-10 CJ=6.300E-4 CJSW=3.83E-10
    +AF=1.05KF=2.6e-31 JS=2.0e-7 JSSW=5e-13 RSH=68 MJ=.25 MJSW=.11 VFB=-0.784 PHI=0.792 VTO=.81
    +LD=34E-9 WD=17E-9 TPG=-1伽马=0.6)
    *
    .MODEL RPO2 RES (R=1 TC1=6.3e-4 TC2= 1.1e-6)
    .MODEL RNW 分辨率(R=1 TC1=5.5e-3 TC2=-1.3E-5)
    .model CP1P2 CAP (C=1)
    .end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这似乎没有得到我们的发展。 TI.com 的结构不同、没有 VFB 项、如下面所示。 您在哪里找到了此模型?

    来自 TI.com OPA336产品文件夹>>"Tools and Software"选项卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几周前、我实际上从 TI 下载了它。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我从 以下位置下载了模型:www.ti.com/.../toolssoftware。 如您所见、这些模型自2014年以来尚未更新。 您能否向我发送您从中获取模型的确切链接? 这将有助于我们进一步调查。

    感谢您在我们的工作中表现出的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我从 OPA336的 TI 网页上下载了。

    但是、这现在并不那么重要。 请就 UCCx318-1模型的收敛问题向我提供一些建议?
    我尝试了不同的积分方法、例如梯形、齿轮、改良的陷阱、不同的直流解算器等

    谢谢。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我将为 UCCx318-1测试未受保护模型内的所有子电路。  您能告诉我 AMP3802的工作原理吗?  VSS 引脚的用途是什么?  谢谢。

    SUBCKT AMP3802 20 8 3 21 SS
    *              + - OUT GND VSS
    .param ISINK=3m
    .param ISOURCE=500u
    param VLOW=10m
    .param pole = 200
    param gain=10k
    RIN 20 8 8MEG
    CP1 11 21{1/(6.28*(增益/100U)*极)}
    E1输出21 11 21 1
    Rfil2输出 OUT1 100
    Cfil2 OUT1 0 318p
    Rfil3 OUT1 OUT2 50
    Cfil3 OUT2 0 100p
    R9 OUT2 2 5.
    D14 2 13 DMD
    为13 21 {ISINK/100};mA
    Q1 21 13 16 QPMOD
    ISRC 7 3{ISOURCE}  ;uA
    D12 3 7 DMD
    D15 21 11 DCLAMP
    G1 21 11 20 8 100U
    EB1 7 21 value ={V (SS)-0.7}
    v4 3 16{VLOW-38MV}
    RP1 11 21{Gain/100U}
    .model QPMOD Pnp
    .MODEL DCLAMP D (RS=10 BV=10 IBV=0.01)
    .model DMOD D (TT=CJ1N O=10P)
    .end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们认为不需要更改积分方法。 我们通常更改直流和瞬态电压和电流容差、以避免收敛问题。 这些在不同的仿真器中被称为不同的东西、但您可以查找 RELTOL (如果收敛来自电流和电压)、VNTOL (如果收敛仅来自电压)或 ABSTOL (如果收敛来自电流)等术语。

    要尝试的其他选项是迭代限制。 如果您在时间 t=0时收到直流收敛错误、请尝试增加 PSpice 中的 ITL1等效值。 对于瞬态收敛错误、请尝试增大 ITL4。

    要尝试的其他选项是限制最大时间步长。 如果默认值在仿真中不起作用、那么像20ns 这样的器件是一个很好的选择。

    但愿这有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    VSS 引脚或 SS 节点对应于下面方框图中标记为黄色的节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    关于收敛问题、它是否有助于在节点上设置一些初始条件?

    关于 AMP3802、单独测试它的最佳方法是什么? 我用它制作了一个反相放大器、增益不起作用。 请提供建议。 谢谢。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 ss 引脚、它有什么作用? 它是否启用了 AMP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软启动功能的 SS 功能。 它控制 COMP 在软启动期间被钳位到的电压。 您可以在数据表的软启动部分中找到有关此功能的更多信息。

    提供初始条件可能有助于收敛、但如果不提供正确的初始条件、则可能会更糟。 我们不使用初始收敛来解决收敛问题、而是要在我们想要直接测试稳态中的某种情况时避免软启动。 您可以在产品文件夹的 TINA-TI 稳态参考设计中看到这方面的示例。

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 AMP3802、单独测试它的最佳方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 SS 引脚上施加电压、并看到输出被钳位、对于固定输入、钳位电压随 SS 上的电压变化。 输入应确保输出应被钳制。

    分别测试 AMP3802的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在钳位测试之前、我是否需要先制作一个反相放大器(具有输出到反相输入反馈和接地同相输入)?

    我正在尝试测试 UCCx813-1模型中的每个子电路、然后我将构建该子电路的原理图、以便我可以执行更多的低级节点测试来找出仿真问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需在开环中对其进行测试。 与-ve 输入相比、在+ve 输入端施加大电压(这将钳制输出)、并查看输出(COMP 等效)如何随 VSS (SS)上的电压变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在开环模式下工作、最大钳位电压为2.5V 那么、这不是真正的反馈型运算放大器模型、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、它在实际器件中的反馈模式下使用。 SS 引脚在软启动期间使用。 软启动完成后、COMP 钳位电压固定不变。 一旦处于稳压状态(软启动完成后)、外部反馈和补偿网络(在内部连接到此放大器)将在施加瞬态时工作以调节器件。

    如果您是独立测试 SS 功能、则补偿网络应该不相关、您可以在开环中进行测试。 如果您需要测试补偿、则需要确保 SS 电压已过软启动。 在模型中、该电压由钳位到 VREF 的 CTIMER 控制。

    DTIM 计时器 Vref _DCLAMP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    关于 UCCx813-1模型问题、我可能会遇到一些问题。  

    Von 和 Voff 的子电路中定义了两次。  最终的 von 和 voff 是什么?

    VT 和 VH 也似乎是非标准 vSwitch 参数。  他们的功能是什么?  它们是否真正起作用?

    (二

    XUV VCC uvlout UVLOX2参数:von=9.4 voff=7.4;UVLO 设置
    SUBCKT UVLOX2 1  2 参数:VON=4.1 voff=3.6
    *           输入电压输出
    S1 1 3 1 0 SUVLO
    RUV 3 0 100K
    EB1 4 0 value={if (V (3)> 3V、V (1)、0)}
    Rd 4 2 100
    CD 2 0 100P
    .model SUVLO vSwitch RON=1 roff=1E6 VT={(von-voff)/2)+ voff}vh={(von-voff)/2}
    .end

    (小部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是一个标准磁滞开关(作为施密特触发器、在 VT+VH 时开启、在 VT-VH 时关闭)。 它采用4个参数- Ron、ROFF、VT 和 VH。 请参阅本文档第161页。 Google 上还有许多其他资源可用于显示此开关的工作情况。

    ti.tuwien ac.at/.../scad3.pdf

    这不同于指数开关、它没有突然开启。 在这种情况下、导通/关断本质上是指数性的。 此开关还采用4个参数、但其中2个参数不同于上述施密特触发器)- Ron、roff、Von 和 voff。 您可以在本文档的221页找到此开关的公式。

    www.seas.upenn.edu/.../PSpice_ReferenceguideOrCAD.pdf

    在本例中、von 和 voff 只是用于传递到子电路的参数。 它们不是指数开关采用的 Von 和 voff 参数。 图中所示的开关 SUVLO 有一个迟滞开关、如上所述。 它用于 UVLO 检测。 导通点和关断点由分别传递给 von 和 voff 参数的值定义(在本例中分别为9.4V 和7.4V)。