主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA336
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
团队、
我的客户遇到以下问题:
我下载了用于仿真 UCC2801PW 的 UCCx813-1A.lib 模型。 未受保护模型内的 VR2值丢失。 您能对此进行研究吗?
此致、
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aaron、
对于 PSpice 和 TINA-TI (以及许多其他 SPICE 仿真器)、语法非常完美。 这意味着节点"uvlout"和节点"47"之间连接了0V 电源。 最后一个参数是可选的。 如果未指定、则假定默认为0V。 所以
vr2 uvlout 47.
等效于
vr2 uvlout 47 0
如果您在将其导入到其他仿真器时遇到问题、请在结尾添加显式0
您好、Nikhil、
感谢您的回答。 我在 PSPICE 中试用了该模型、它工作正常。 但是、我们的团队必须使用 LTSPICE 进行仿真。 您能给我们一些关于如何在 LTSPICE 中融合该模型的提示吗? 您是否可以分享任何收敛技巧?
谢谢。
林大卫
您好、Nikhil、
实际上、它来自我在反馈路径中使用的 OPA336.lib。 该模型如下所示。
.subckt OPA336 1 2 3 4 5
*
M61 4 64 55 PCH W=20U L=0.8U M=1
M59 55 53 3 3 PCH W=15U L=5U M=4
M55 55 60 51 GNDS NCH W=5U L=0.8U M=1
M53 53 45 51 GNDS NCH W=5U L=0.8U M=1
M57 53 53 3 3 PCH W=15U L=5U M=2
C55 60 CP1P2 2P
M67 55 55 67 3 PCH W=5U L=5U M=1
M74 45 51 62 GNDS NCH W=5U L=1U M=1
R67 3 67 RNW 200K
R47 45 47 RPO2 2K
ITAIL 3 23 DC 6U AC 0
ITAIL2 27 4 DC 1.6U AC 0
ITAIL3 51 4 DC 0.8U AC 0
I60 3 60 DC 0.4U AC 0
RGNDS GNDS 4 0.01
M24 29 1 23 3 PCH W=90U L=2U AD=2560p PD=3328U A=2688P PS=3494U M=1
M26 29 27 4 GNDS NCH W=500U L=2U AD=1142P PD=1670U A=1142P PS=1670U M=1
I20 4 DC 1U AC 0
R20 3 20 1.2MEG
M20 4 20 23 3 PCH W=5U L=2U M=1
R32 25 1.2MEG
R34 34 29 1.2 MEG
I34 3 34 DC 1U AC 0
I32 3 32 DC 1U AC 0
V64 3 64 DC 1.8302
V60 60 62 DC 1.0897
V62 62 4 DC .8547
M23 25 2 23 3 PCH W=90U L=2U AD=2560p PD=3328U A=2688P PS=3494U M=1
M47 43 43 3 3 PCH W=60U L=4U M=1
M43 43 34 27 GNDS NCH W=4U L=4U M=1
M45 45 32 27 GNDS NCH W=4U L=4U M=1
M73 76 51 4 GNDS NCH W=5U L=0.8U M=20
M25 25 27 4 GNDS NCH W=500U L=2U AD=1142P PD=1670U A=1142P PS=1670U M=1
M71 76 55 3 3 PCH W=20U L=0.8U M=20
M49 45 43 3 3 PCH W=60U L=4U M=1
RC1 44 76 RPO2 10K
R76 76 5 RPO2 100
CM1 29 44 CP1P2 200P
C45 47 76 CP1P2 22P
RC2 54 4 RPO2 10K
CM2 25 54 CP1P2 200P
*
3级 PSpice 的*模型
.MODEL PCH PMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.80e-10 CGSO=1.80e-10 CJ=7.199E-4 CJSW=3.40E-10
+AF=1.05KF=1.0e-31 JS=4.0e-7 JSSW=3.0e-13 RSH=117 MJ=.47 MJSW=.16 VFB=-0.34 PHI=0.71 VTO=-.892
+LD=12E-9 WD=43E-9 TPG=+1伽马=0.6)
*
.MODEL NCH NMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.55e-10 CGSO=1.55e-10 CJ=6.300E-4 CJSW=3.83E-10
+AF=1.05KF=2.6e-31 JS=2.0e-7 JSSW=5e-13 RSH=68 MJ=.25 MJSW=.11 VFB=-0.784 PHI=0.792 VTO=.81
+LD=34E-9 WD=17E-9 TPG=-1伽马=0.6)
*
.MODEL RPO2 RES (R=1 TC1=6.3e-4 TC2= 1.1e-6)
.MODEL RNW 分辨率(R=1 TC1=5.5e-3 TC2=-1.3E-5)
.model CP1P2 CAP (C=1)
.end
您好、Nikhil、
我将为 UCCx318-1测试未受保护模型内的所有子电路。 您能告诉我 AMP3802的工作原理吗? VSS 引脚的用途是什么? 谢谢。
SUBCKT AMP3802 20 8 3 21 SS
* + - OUT GND VSS
.param ISINK=3m
.param ISOURCE=500u
param VLOW=10m
.param pole = 200
param gain=10k
RIN 20 8 8MEG
CP1 11 21{1/(6.28*(增益/100U)*极)}
E1输出21 11 21 1
Rfil2输出 OUT1 100
Cfil2 OUT1 0 318p
Rfil3 OUT1 OUT2 50
Cfil3 OUT2 0 100p
R9 OUT2 2 5.
D14 2 13 DMD
为13 21 {ISINK/100};mA
Q1 21 13 16 QPMOD
ISRC 7 3{ISOURCE} ;uA
D12 3 7 DMD
D15 21 11 DCLAMP
G1 21 11 20 8 100U
EB1 7 21 value ={V (SS)-0.7}
v4 3 16{VLOW-38MV}
RP1 11 21{Gain/100U}
.model QPMOD Pnp
.MODEL DCLAMP D (RS=10 BV=10 IBV=0.01)
.model DMOD D (TT=CJ1N O=10P)
.end
您好、Nikhil、
关于 UCCx813-1模型问题、我可能会遇到一些问题。
Von 和 Voff 的子电路中定义了两次。 最终的 von 和 voff 是什么?
VT 和 VH 也似乎是非标准 vSwitch 参数。 他们的功能是什么? 它们是否真正起作用?
(二
XUV VCC uvlout UVLOX2参数:von=9.4 voff=7.4;UVLO 设置
SUBCKT UVLOX2 1 2 参数:VON=4.1 voff=3.6
* 输入电压输出
S1 1 3 1 0 SUVLO
RUV 3 0 100K
EB1 4 0 value={if (V (3)> 3V、V (1)、0)}
Rd 4 2 100
CD 2 0 100P
.model SUVLO vSwitch RON=1 roff=1E6 VT={(von-voff)/2)+ voff}vh={(von-voff)/2}
.end
(小部分