主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA336
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
团队、
我的客户遇到以下问题:
我下载了用于仿真 UCC2801PW 的 UCCx813-1A.lib 模型。 未受保护模型内的 VR2值丢失。 您能对此进行研究吗?
此致、
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nikhil、
感谢您的回答。 我在 PSPICE 中试用了该模型、它工作正常。 但是、我们的团队必须使用 LTSPICE 进行仿真。 您能给我们一些关于如何在 LTSPICE 中融合该模型的提示吗? 您是否可以分享任何收敛技巧?
谢谢。
林大卫
您好、Nikhil、
实际上、它来自我在反馈路径中使用的 OPA336.lib。 该模型如下所示。
.subckt OPA336 1 2 3 4 5
*
M61 4 64 55 PCH W=20U L=0.8U M=1
M59 55 53 3 3 PCH W=15U L=5U M=4
M55 55 60 51 GNDS NCH W=5U L=0.8U M=1
M53 53 45 51 GNDS NCH W=5U L=0.8U M=1
M57 53 53 3 3 PCH W=15U L=5U M=2
C55 60 CP1P2 2P
M67 55 55 67 3 PCH W=5U L=5U M=1
M74 45 51 62 GNDS NCH W=5U L=1U M=1
R67 3 67 RNW 200K
R47 45 47 RPO2 2K
ITAIL 3 23 DC 6U AC 0
ITAIL2 27 4 DC 1.6U AC 0
ITAIL3 51 4 DC 0.8U AC 0
I60 3 60 DC 0.4U AC 0
RGNDS GNDS 4 0.01
M24 29 1 23 3 PCH W=90U L=2U AD=2560p PD=3328U A=2688P PS=3494U M=1
M26 29 27 4 GNDS NCH W=500U L=2U AD=1142P PD=1670U A=1142P PS=1670U M=1
I20 4 DC 1U AC 0
R20 3 20 1.2MEG
M20 4 20 23 3 PCH W=5U L=2U M=1
R32 25 1.2MEG
R34 34 29 1.2 MEG
I34 3 34 DC 1U AC 0
I32 3 32 DC 1U AC 0
V64 3 64 DC 1.8302
V60 60 62 DC 1.0897
V62 62 4 DC .8547
M23 25 2 23 3 PCH W=90U L=2U AD=2560p PD=3328U A=2688P PS=3494U M=1
M47 43 43 3 3 PCH W=60U L=4U M=1
M43 43 34 27 GNDS NCH W=4U L=4U M=1
M45 45 32 27 GNDS NCH W=4U L=4U M=1
M73 76 51 4 GNDS NCH W=5U L=0.8U M=20
M25 25 27 4 GNDS NCH W=500U L=2U AD=1142P PD=1670U A=1142P PS=1670U M=1
M71 76 55 3 3 PCH W=20U L=0.8U M=20
M49 45 43 3 3 PCH W=60U L=4U M=1
RC1 44 76 RPO2 10K
R76 76 5 RPO2 100
CM1 29 44 CP1P2 200P
C45 47 76 CP1P2 22P
RC2 54 4 RPO2 10K
CM2 25 54 CP1P2 200P
*
3级 PSpice 的*模型
.MODEL PCH PMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.80e-10 CGSO=1.80e-10 CJ=7.199E-4 CJSW=3.40E-10
+AF=1.05KF=1.0e-31 JS=4.0e-7 JSSW=3.0e-13 RSH=117 MJ=.47 MJSW=.16 VFB=-0.34 PHI=0.71 VTO=-.892
+LD=12E-9 WD=43E-9 TPG=+1伽马=0.6)
*
.MODEL NCH NMOS (LEVEL=3 TOX=30E-9 CGDO=1.55e-10 CGSO=1.55e-10 CJ=6.300E-4 CJSW=3.83E-10
+AF=1.05KF=2.6e-31 JS=2.0e-7 JSSW=5e-13 RSH=68 MJ=.25 MJSW=.11 VFB=-0.784 PHI=0.792 VTO=.81
+LD=34E-9 WD=17E-9 TPG=-1伽马=0.6)
*
.MODEL RPO2 RES (R=1 TC1=6.3e-4 TC2= 1.1e-6)
.MODEL RNW 分辨率(R=1 TC1=5.5e-3 TC2=-1.3E-5)
.model CP1P2 CAP (C=1)
.end
您好、Nikhil、
我将为 UCCx318-1测试未受保护模型内的所有子电路。 您能告诉我 AMP3802的工作原理吗? VSS 引脚的用途是什么? 谢谢。
SUBCKT AMP3802 20 8 3 21 SS
* + - OUT GND VSS
.param ISINK=3m
.param ISOURCE=500u
param VLOW=10m
.param pole = 200
param gain=10k
RIN 20 8 8MEG
CP1 11 21{1/(6.28*(增益/100U)*极)}
E1输出21 11 21 1
Rfil2输出 OUT1 100
Cfil2 OUT1 0 318p
Rfil3 OUT1 OUT2 50
Cfil3 OUT2 0 100p
R9 OUT2 2 5.
D14 2 13 DMD
为13 21 {ISINK/100};mA
Q1 21 13 16 QPMOD
ISRC 7 3{ISOURCE} ;uA
D12 3 7 DMD
D15 21 11 DCLAMP
G1 21 11 20 8 100U
EB1 7 21 value ={V (SS)-0.7}
v4 3 16{VLOW-38MV}
RP1 11 21{Gain/100U}
.model QPMOD Pnp
.MODEL DCLAMP D (RS=10 BV=10 IBV=0.01)
.model DMOD D (TT=CJ1N O=10P)
.end
您好、Nikhil、
关于 UCCx813-1模型问题、我可能会遇到一些问题。
Von 和 Voff 的子电路中定义了两次。 最终的 von 和 voff 是什么?
VT 和 VH 也似乎是非标准 vSwitch 参数。 他们的功能是什么? 它们是否真正起作用?
(二
XUV VCC uvlout UVLOX2参数:von=9.4 voff=7.4;UVLO 设置
SUBCKT UVLOX2 1 2 参数:VON=4.1 voff=3.6
* 输入电压输出
S1 1 3 1 0 SUVLO
RUV 3 0 100K
EB1 4 0 value={if (V (3)> 3V、V (1)、0)}
Rd 4 2 100
CD 2 0 100P
.model SUVLO vSwitch RON=1 roff=1E6 VT={(von-voff)/2)+ voff}vh={(von-voff)/2}
.end
(小部分