请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2954 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
首先,我要感谢这里的每一个人--我在过去的几个月里一直在讨论这些论坛--你们都提供了很多帮助。
我最后决定在此处注册我的 TI 帐户以提出一个简单的问题:你们中有人 之前是否有人为 BQ2954芯片开发了 SPICE 模型? 我知道 TI 的产品页面上没有官方信息。 如果您能与我分享、我会非常感谢。
然而,BQ2***电池管理产品系列中的任何一种型号都可以替代 BQ2954。 我想我可能能够适应这种情况--我还不确定。
提前感谢。